我们今天能为您提供什么帮助?

带直接旋转手柄的INS40~2500能否配钥匙锁?若可以,是否只能锁定OFF位置?

问题描述:
带直接旋转手柄的INS40~2500能否配钥匙锁?若可以,是否只能锁定OFF位置?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

除INS40~160系列外,其他系列均可以配钥匙锁锁定ON或OFF位置,需单独配置托架和钥匙锁。其中INS100~250对应的托架和钥匙锁一样,INS320~630对应的托架和钥匙锁一样,INS630b~2500对应的托架和钥匙锁一样。需注意若想实现ON位置锁定,则在安装托架时需拆除本体手柄机构位置上一个小插片,具体步骤如下图所示。
INS100~250

INS100~250

INS320~630

INS320~630

INS630b~2500