我们今天能为您提供什么帮助?

负荷开关INS延伸控制部件订货号都包括哪些附件?

问题描述:
负荷开关INS延伸控制部件订货号都包括哪些附件?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS40~160分延伸前端控制和侧面加长控制部件,延伸前端控制部件订货号包括旋转手柄和延长杆,侧面加长控制部件订货号只包括延长杆,无旋转手柄(旋转手柄利用INS开关本体上的)。
INS250-100~250分延伸前端控制和侧面加长控制部件,延伸前端控制部件订货号包括旋转手柄和延长杆,侧面加长控制部件订货号只包括延长杆,无旋转手柄(旋转手柄利用INS开关本体上的)。
INS320~630只有延伸前端控制部件,该部件订货号包括旋转手柄和延长杆。
INS630b~2500只有延伸前端控制部件,该部件订货号只包含延长杆,无旋转手柄(旋转手柄利用INS开关本体上的)。

需注意:选择以上附件前需确认INS壳架电流,开关颜色,安装时对于不包含旋转手柄的控制部件,其旋转手柄可利用INS开关标配的。另外INS250-100~250如实现侧面控制还需订购侧面支撑附件31054。