问题描述:
INV100/160所用附件和INS100/160的附件一样吗?所属产品线:
Compact INS/INV解决方法:
INS100~160和INV100~160的尺寸不一样,INS100~160的尺寸是(H*W*D)100*135*62.5,INV100~160 的尺寸是(H*W*D)136*140*96,与INS250的尺寸相同,所以INV100/160是通用INS250的附件,而不是INS40-160 的附件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
INS100~160和INV100~160的尺寸不一样,INS100~160的尺寸是(H*W*D)100*135*62.5,INV100~160 的尺寸是(H*W*D)136*140*96,与INS250的尺寸相同,所以INV100/160是通用INS250的附件,而不是INS40-160 的附件。
是否有帮助?