我们今天能为您提供什么帮助?

INS和INV的外形尺寸一样吗?

问题描述:
INS和INV的外形尺寸一样吗?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS250~630和INV250~630的尺寸是一样的,INS100~160和INV100~160的尺寸不一样,INS100~160的尺寸是(H*W*D)100*135*62.5,INV100~160的尺寸是(H*W*D)136*140*96。