我们今天能为您提供什么帮助?

INS的延伸旋转手柄可以临时取消门联锁功能么,如何取消?

问题描述:
INS的延伸旋转手柄可以临时取消门联锁功能么,如何取消?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS整个系列(40A-2500A)的延伸旋转手柄都具备门联锁功能,即开关在OFF位置时才能打开柜门,用户如需要在不断开开关的情况下打开柜门,可以临时取消门联锁功能。
在延伸旋转手柄上方有一个小孔,使用细小的工具插到小孔里,如下图所示向右旋大约30度的角度,即可在ON位置将柜门打开。

untitled.JPG