我们今天能为您提供什么帮助?

LXM26伺服想通过模拟量给定速度,需要设置哪些参数?

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:
  1. 将P1-01设置为02----控制模式改为速度模式。

  2. 设置P1-40,V_REF电压值和速度指令的换算值,因为V_REF模拟量输入的量程为-10V到10V,若将P1-40设置为3000,10V对应3000转/分钟,-10V对应反向的3000转/分钟。

    以上参数设置好之后,将模拟量信号接通,使能驱动器即可。