我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium28在低速时的性能如何?
问题描述:
Lexium28在低速时的性能如何?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

如果客户使用最新的固件1.19.32, 速度波动将大大改善。

测试结果如下:

操作模式是脉冲, P1-44/P1-45=320/3 也就是每圈12000脉冲, 负载惯量比在9左右,

a. 速度命令 = 1rpm, 在简单整定后实际速度波动 0.7~1.1 rpm.
b. 速度命令 =  200rpm, 简单整定后实际速度波动 197~203 rpm.