我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RH197P面板上的Nd/Ne选择开关的作用是什么?
问题描述:
RH197P面板上的Nd/Ne选择开关的作用是什么?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

该选择开关用于操作模式的选择:
故障模式(failsafe mode)置于Ne;非故障模式(non-failsafe mode)置于Nd。
Ne(Normally energised)用于优化系统安全性的接线方式,即当继电器检测到漏电故障或继电器无电压时,均可切断线路,此时故障触点31、32断开,31、34闭合(触点在外部电源的作用下已翻转);
Nd(Normally disenergised)用于优化系统供电连续性的接线方式,只有当检测到漏电故障时,才切断线路,此时故障触点31、32闭合,31、34断开。