我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex环形互感器跟矩形互感器电流端子连接有什么区别?

问题描述:
Vigirex环形互感器跟矩形互感器电流端子连接有什么区别?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

TA30和PA50封闭式环形电流互感器做电流端子连接会提供接头,通过接头接在互感器的电流端子上。
IA80、MA120和SA200封闭式环形电流互感器做电流端子连接可以直接连接。
GA300封闭式环形电流互感器做电流端子连接会提供2个faston接头,通过接头接在互感器电流端子上。
POA和GOA分裂式环形电流互感器做电流端子连接需要用圆形连接片连接,但是连接片施耐德不提供。
矩形互感器做电流端子连接可以直接连接。