我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通讯网络作为PID反馈时,其通讯地址是多少?

问题描述:
ATV61,ATV71通讯网络作为PID反馈时,其通讯地址是多少?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

变频器里PID反馈分配PIF设置为“网络AI(AIU1)时,反馈值可由通讯参数AIU1写入,该参数逻辑地址为16#14A1;其他总线对应地址可由通讯变量手册查到。