问题描述:
ATV61,ATV71图形显示终端上功能键F1有何作用?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
出厂时F1键未分配功能,但此时可以通过F1功能键将中文方式显示的菜单或参数切换为代码方式显示;变频器故障状态时,还可以通过按下F1功能键来显示一些帮助信息,以助于排查故障原因;除此之外还可以在“1.6命令[Ctl]”菜单下给该功能键分配具体功能。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
出厂时F1键未分配功能,但此时可以通过F1功能键将中文方式显示的菜单或参数切换为代码方式显示;变频器故障状态时,还可以通过按下F1功能键来显示一些帮助信息,以助于排查故障原因;除此之外还可以在“1.6命令[Ctl]”菜单下给该功能键分配具体功能。
是否有帮助?