我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器模拟量输出AO1可以通过总线改变输出值么?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器模拟量输出AO1可以通过总线改变输出值么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

可以通过总线改变模拟量输出值,但要注意此种应用时变频器里AO1不能分配功能;通过AO1物理映像AO1C写入模拟量输出值时,单位为0.001mA或0.001V。