FA334245
FA334245
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61,ATV71变频器只能访问到5语言选择菜单,而且1.变频器菜单里面从1.4到1.10的菜单都不显示是怎么回事?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器只能访问到5语言选择菜单,而且1.变频器菜单里面从1.4到1.10的菜单都不显示是怎么回事?
所属产品线:
ATV61变频器
解决方法:
这是因为访问等级设置为基本权限,将访问等级相应改高即可访问更多菜单。
首次发布日期:
2017/12/14
修订日期:
2020/7/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV61变频器
探索更多
范围:
ATV61变频器