我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器使用自带的简易面板,怎样看逻辑/模拟端子被哪个功能占用?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器使用自带的简易面板,怎样看逻辑/模拟端子被哪个功能占用?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

可以在监视菜单里面看到各端子定义的功能情况。

对于逻辑端子,首先进入SUP-(监视)菜单,然后进入ION-(输入输出IO映像),找到LIA-(逻辑输入功能),进入可以看到L1A-L6A(未加I/O扩展卡),再按ENT进入,即可看到该逻辑端子的分配功能。

如:L1A时按ENT,进入看到Frd,则Li1是正转起停的功能;L2A时按ENT,进入看到rrS,则Li2是反转起停的功能。

对于模拟量端子,查看的方法是类似的。首先进入SUP-(监视)菜单,然后进入ION-(输入输出IO映像),找到AIA-(模拟输入功能), 然后ENT进入可以看到A11A和A12A(未加I/O扩展卡),再按ENT进入,即可看到该模拟量端子的分配功能。

如:进入AI1A,显示Fr1,说明AI1被分配给了Fr1,即给定1通道。