ATV61、ATV71变频器反向禁止设置为YES,为什么用端子控制反转还能起作用?
问题描述:
ATV61,ATV71反向禁止设置为YES,为什么用端子控制反转还能起作用?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71系列变频器即使反向禁止设置为YES,也不影响逻辑端子发出的方向请求,即此时只要反转逻辑端子信号给上还是可以反转的。但是反向禁止为YES后通讯和面板都不能实现反转。
是否有帮助?




ATV61/71系列变频器即使反向禁止设置为YES,也不影响逻辑端子发出的方向请求,即此时只要反转逻辑端子信号给上还是可以反转的。但是反向禁止为YES后通讯和面板都不能实现反转。
是否有帮助?