我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器制动逻辑中闭环模式下的刹车闭合动作时间如何调整?

问题描述:
如何调整ATV71变频器制动逻辑中闭环模式下的刹车闭合动作时间?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

可使用软件(如powersuit)监测变频器的输出频率和转矩,先将刹车闭合动作时间设置为一个明显大于需要的值然后逐渐减小,直到达到输出转矩在制动器完全闭合后刚好降到0%的效果。

如果刹车闭合动作时间设置过大,可以在监测中看到输出频率降到0HZ后输出转矩依然持续了一段时间(t1)后才降到0%,那么应该把刹车闭合动作时间减小t1;

如果刹车闭合动作时间设置过小,可以在监测中看到输出转矩降到0%后输出频率在一段时间(t2)内降到负值再回到0HZ,实际情况是发生了溜钩的现象,那么应该把刹车闭合动作时间增大t2。