我们今天能为您提供什么帮助?

XPSAF*系列安全模块,测试时短接S33/S34、S11/S12、S11/S22后上电,K1指示灯亮K2指示灯不亮是什么原因?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

因为XPSAF*模块带启动按钮监控启动时需要一个完整的上升沿和下降沿信号,当S33/S34短接上电后只有上升沿信号,此时只有K1灯亮是正常的。只有将S33/S34再次断开,才会有下降沿信号,此时K2灯才会亮,安全模块正常输出。

当S33/S34上升沿信号与下降沿信号时间相差过长,此时也只有K1指示灯亮。复位后,给正确的启动时序信号模块才能正常工作。

当使用不带启动按钮监控时,短接S33/S39启动,此时启动信号只检测上升沿,安全模块可以正常输出。就不会出现K1灯亮K2不亮的情况。