ATV71变频器如何设置可以复位所有故障,而不用将变频器与电源断开?
问题描述:
ATV71变频器如何设置可以复位所有故障,而不用将变频器与电源断开?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV71变频器不将变频器与电源断开,可以通过以下方法复位所有故障:
前提:变频器软件版本为1.2以上且为专家模式的情况下RP参数可见
1 通过面板进行复位, 1.8 故障管理菜单,设置RP为YES,按住2s,会出现空白框,然后在按住2s后,面板会出现重现上电的状态,此时复位完成。
2 通过外部端子复位,1.8 故障管理菜单,设置rPA定义成某一逻辑端子,然后通过端子复位,状态与面板复位一样。
复位前,确认导致变频器故障已经清除。
是否有帮助?