我们今天能为您提供什么帮助?

变频器的组合模式,分离模式,IO模式有什么区别?

问题描述:
变频器的组合模式,分离模式,IO模式有什么区别?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

1、组合模式:命令(启停)和给定(调频/调速)是绑定在一起的。命令和给定同时来源于面板,或端子,或通讯。组合模式时,命令通道的参数不可见。如果给定来源于通讯,控制字需要走Drivecom流程。

例如:组合模式时,给定通道设置为AI1端子,那么启停就是端子。

2、分离模式:命令(启停)和给定(调频/调速)是独立分开的,可以按实际需要设置。该模式下,命令通道参数的设置是可见的。如果命令来源于通讯,控制字需要走Drivecom流程。

例如:命令通道可以设置成端子,给定可以选择面板,或端子,或通讯。

3、I/O 模式:命令(启停)和给定(调频/调速)也是独立分开的。如果命令来源于通讯,控制字不用走Drivecom流程。控制字CMD对应虚拟的逻辑输入,即控制字8501的第0位对应LI1,第1位对应LI2,以此类推。

例如:两线制,端子模式下,正转是将LI1接通。那么I/O模式下,正转就是对CMD 8501的第0位赋值1即可。