我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61变频器如何设置休眠和唤醒功能?

问题描述:
ATV61如何设置休眠和唤醒功能?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

首先设置【低速运行超时】(TLS),然后当变频器以【低速频率】(LSP)+【睡眠偏置极限】(SLE)运行超过TLS时间后,变频器会自动请求电机停车。唤醒功能有两种情况:
1 给定值和反馈值的偏差大于【PID唤醒等级】(RSL),变频器将被唤醒重新运行;
2 【PID误差求反】(PIC)=NO时,反馈值小于【PID唤醒阈值】(UPP)时,此阈值为最小值或者当【PID误差求反】(PIC)=yes时,反馈值大于【PID唤醒阈值】(UPP)时,此阈值为最大值,变频器将被唤醒重新运行。