我们今天能为您提供什么帮助?

使用SoMove软件时应该连接ATV61、ATV71变频器哪个RJ45口?

问题描述:
使用SoMove软件时应该连接ATV61,ATV71变频器哪个RJ45口?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器; SoMove

解决方法:

ATV61/71变频器上的两个RJ45口都可以用于连接SoMove软件。
其中,面板上的RJ45口(Modbus HMI)是用于:(1)远程图形显示终端;(2)Magelis工业人机界面终端;(3)SoMove设置软件;(4)Simple Loader (简易下载器)和Multi-Loader (多功能下载器)配置工具的连接。
端子排上面的RJ45口(Modbus 网络)是用作:(1)PLC或其他类型的控制器进行控制或发信;(2)连接控制面板或SoMove设置软件。
RJ45端口.JPG