我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器走drivecom流程的时候,要让电机转起来是不是每次根据状态都要重新发送'6''7''F'?
问题描述:
变频器走drivecom流程的时候,要让电机转起来是不是每次根据状态都要重新发送'6''7''F'?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

当变频器刚上电按状态字发'6''7''F'走完后,如果没有断电,停机给控制字发"7",再启动只需要发"F",'7''F'如此循环即可。
如果重新断电上电了,那就还是要从头走一次Drivecom流程。