我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器制动单元的切入电压可以调节吗?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器制动单元的切入电压可以调节吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

可以,先在【1.8故障管理】菜单下的【欠压管理】下确认电网电压正确,然后调整【1.4电机控制】菜单下的【制动单元释能阈值(Ubr)】参数。再生的电动势转变为直流电首先会被直流母线上的电容吸收,超过阈值电压的部分才会以脉冲放电的形式释放到制动电阻上。考虑电容的耐压和使用寿命等问题,Ubr也不宜设置过高。