我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71、ATV61变频器在modbus通讯中,如果变量地址是分散的,如何实现连续的读写?
问题描述:
ATV71,ATV61在modbus通讯中,如果变量地址是分散的,如何实现连续的读写?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

如果使用Modbus与变频器通信,可以通过【1.9通信】中的I/O Scanner INPUT和I/O Scanner. Output中的变量设置可以实现将不连续的变频器变量连续化读写,他们有固定地址可以用来读取和写入,各有8个字,把想要读写的值的地址分别分配Scanner Input和Scanner Output。
1)读取变频器参数:读取变频器参数的起始地址W12741至W12748,即16#31C5至16#31CC。
2)写变频器参数:写变频器参数的起始地址W12761至W12768,即16#31D9至16#31E0。