我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器的高级面板上的reset按键为何复位不了故障?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器的高级面板上的reset按键,为何复位不了故障?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

只有当变频器是HMI控制的时候,面板上的复位键才会起作用。
当按下面板上红色的STOP/RESET按键之后,面板左上角的状态,会先变成NST,然后马上自动变为RDY。
11111456786543.JPG