我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器设置DCF=0时,快速停车的减速斜坡是多少?

问题描述:
ATV61,ATV71设置DCF=0时,快速停车的减速斜坡是多少?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61/71设置中DCF=0时,快速停车的减速斜坡相当于最小斜坡。具体由斜坡增量决定。
[斜坡增量](Inr)=1时,最小斜坡=1s;
[斜坡增量](Inr)=0.1时,最小斜坡=0.1s;
[斜坡增量](Inr)=0.01时,最小斜坡=0.01s 。