ATV61、ATV71变频器通过0-10v模拟量输入调速时,能实现输入0-5V时一直按照低速频率运行吗?
问题描述:
ATV61,ATV71,0~10v输入,能实现输入0~5V时一直按照低速频率运行吗?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
可以
在【输入/输出设置】(I-O-)中,可以把【给定模板】(bsp),设置为【基带】(bls)
把【高速频率】(HSP)设置为50hz,【低速频率】(LSP)设置为25hz,即可实现

是否有帮助?




可以
在【输入/输出设置】(I-O-)中,可以把【给定模板】(bsp),设置为【基带】(bls)
把【高速频率】(HSP)设置为50hz,【低速频率】(LSP)设置为25hz,即可实现

是否有帮助?