我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器如何计算从10Hz加速到20Hz的时间?
问题描述:
ATV61,ATV71如何计算从10hz加速到20hz的时间?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

加速时间指的是 “从零加速到额定电机频率的时间”。
如果电机的额定频率[FRS]设置为50hz。电机的加速时间[ACC]设置为3s,则从10hz到20hz的加速时间
t=3*(20-10)/50=0.6s