ATV61、ATV71变频器如何设置模拟量输出0-10V对应输出频率10-50Hz?
问题描述:
ATV61,ATV71如何设置模拟量输出0-10V对应输出频率10-50Hz?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61、ATV71变频器希望设置模拟量输出0~10V对应的调频范围为:低速频率~高速频率。下面以低速频率LSP=10Hz为例讲解:
方法一:
1、【AO1分配】(AO1)设为[电机频率](OFr)
2、【AO1类型】(AO1t)设为[电压](10U) ,此时AO1输出0~10V对应0~[最大输出频率](tFr)
3、【最大输出频率】(tFr)设为50Hz,此时AO1输出0~10V对应输出频率0~50Hz
4、【AO1最小值标定】(asl1)设为20%,计算过程:10/(50-0)=20%,此时AO1输出0~10V对应输出频率10~50Hz
方法二:
1、【AO1分配】(AO1)设为[电机频率](OFr)
2、【AO1类型】(AO1t)设为[电压](10U) ,此时AO1输出0~10V对应0~[最大输出频率](tFr)
3、【AO1最小值标定】(asl1)设为16.7% ,计算过程:10/(60-0)=16.7%
4、【AO1最大值标定】(asl1)设为83.3%,计算过程:50/(60-0)=83.3%
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。