我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通过中文面板上的“FWD/REV”将转向设置为反转,断电重上电后能否保持断电前的反向转向?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通过中文面板上的“FWD/REV”按钮将转向设置为反转,断电重上电后能否保持断电前的反向转向?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

不能。变频器断电以后再上电,启动的时候中文面板不能保持之前设置的反转状态,需要重新按“FWD/REV”按钮将转向改为反向。