我们今天能为您提供什么帮助?

为什么将ATV71变频器恢复出厂设置之后输出缺相(OPL)无法设置成No?

问题描述:
为什么将ATV71变频器恢复出厂设置之后输出缺相(OPL)无法设置成no?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

这是因为CFG【宏设置】被设置成了HSt【起重提升】功能,在该宏配置下由于制动逻辑控制(bLC)被设置,OPL【输出缺相】是不能被改为nO(未分配)的。常用的恢复出厂设置方法无法更改宏设置,而且会按照所设置宏再次强制分配相应参数,故恢复出厂设置仍然不能将输出缺相设成未设置。
这个时候有两种方式:
1、将bLC【制动分配】设置成no(未设置),之后就可以将OPL输出缺相设成未设置。
2、先将CFG【宏设置】中起重提升宏改为StS【标准启停】(需要长按ENT键两秒确认),之后再在OPL中将输出缺相设置成未设置。