我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器中AO1分配显示的是dO1,无法改成其他功能该怎么处理?
问题描述:
为什么ATV61,ATV71变频器中AO1分配显示的是dO1,无法改成其他功能?该怎么处理?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

这是因为ATV61/71变频器的AO1模拟输出端子被用作了逻辑输出,在【AO1分配】菜单中的“dO1”只作为信息显示,是改不了的。
要想将AO1分配成其他功能,必须先在【1.5输入输出设置】(I-O-)中将【DO1分配】(dO1)设置为“未设置”,才能在AO1分配中修改成想要的功能。