我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器给了起动信号之后,为了滤除信号干扰,此起动信号能延时一段再给变频器吗?

问题描述:
ATV61,ATV71给了起动信号之后,为了滤除信号干扰,此起动信号能延时一段再给变频器吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

通过面板或者三线控制起动时实现不了这种功能。

如果是两线制控制,在IO菜单中设置LID 【Li1延时】时间,LI1与+24V导通之后,能再延时0~200ms起动。