我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61,ATV71,三线制控制时,LI1与24V端子没短接,用面板控制变频器起停,为什么还报NST?
问题描述:
ATV61,ATV71,三线制控制时,LI1与24V端子没短接,用面板控制变频器起停,为什么还报NST?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

即使是面板控制,三线控制的停止信号对变频器仍然有效。需要将LI1与+24短接,否则会报NST。