我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器如何设置端子加减速功能?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器如何设置端子加减速功能?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器设置端子加减速功能的方法如下:

首先,要确定“摆频控制”(trC)、“寸动运行”(JOG)、“转矩控制”(tOr)未被设置;
其次,在“1.6命令”(CtL)菜单将“给定2通道”(Fr2)设置为“加减速”(UPdt),并确认此时是通道2有效;
最后,在“1.7应用功能”(FUn)中“加减速”(UPd),给“加速分配”(USP)、“减速分配”(dSP)分配端子。