我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在不停机状态下知道ATV61、ATV71变频器带了哪些选项卡?
问题描述:
如何在不停机状态下知道ATV61,ATV71带了哪些选项卡?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

只有当客户用的是中文面板的时候,才可以在不停机的状态下知道变频器带了哪些选项卡。
方法是:在“1.11 软硬件识别”菜单中,找到“选项卡1”(OPTION1)、“选项卡2”(OPTION2),看该变频器用的是什么选项卡。
另外,如果客户用的是简易面板,上述菜单无法显示,只能停机,并在保证安全的情况下拆下控制面板,通过选项卡外观(主要是看端子排)或是找到其型号来确定用的是什么选项卡。