ATV61、ATV71变频器带电机运行时电机有噪音,如何解决?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器带电机,电机有噪音,如何解决?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?
根据噪音的原因不同,解决方法不同:
1、原因:共振
解决方法:依次进入菜单[变频器参数] [设置] 设置跳转频率和跳频滞环。
2、原因:开关频率
解决方法:依次进入菜单[变频器参数] [电机控制] [变频器开关频率]增加开关频率。
3、原因:电机模型错误
解决方法:依次进入菜单[变频器参数] [电机控制]设置电机参数,然后自整定。
4、原因:设备安装问题
解决方法:检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。
5、原因:谐波
解决方法:输出侧加电机电抗器或者正弦滤波器,使电机电流波形平滑,以减小电机噪音。
6、原因:启动或停车时的噪音
解决方法:变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。