我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器集成面板和中文面板分别如何改变显示参数?
问题描述:
ATV61,ATV71集成面板,中文面板如何改变显示参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

集成面板操作步骤如下:
1,进入SUP菜单
2,找到需要显示的参数,如电机电流LCr
3,按ENT键可查看当前该参数的值
4,在按一次ENT键,数值闪烁一下,即改变显示参数成功
中文面板操作步骤如下:
1,进入[6 监视设置]
2,进入[6.1 参数行选择],使用ENT来选择屏幕上方显示的参数,可选1或2个参数
3,进入[6.2显示屏幕类型],首先在[显示类型]中选择一种显示类型,然后在[参数选择]里选择在屏幕正中显示的参数。
其中使用[列表显示]显示类型时,最多可选5个,其余两种类型可选1或2个参数