问题描述:
ATV61、ATV71变频器的简易面板能控制电机的起停和频率给定吗?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
简易面板不能控制电机的起停和频率给定。
简易面板如下图所示,它既不可以控制运行和停止,也不可以控制频率给定。只能对变频器参数进行简单设定。高级面板VW3A1101可以实现起停和给定频率的功能。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
简易面板不能控制电机的起停和频率给定。
简易面板如下图所示,它既不可以控制运行和停止,也不可以控制频率给定。只能对变频器参数进行简单设定。高级面板VW3A1101可以实现起停和给定频率的功能。
是否有帮助?