ATV61、ATV71变频器通过面板调速时,能否使面板不显示负的频率给定值?
问题描述:
ATV61,ATV71通过面板的旋钮来调节变频器速度时,有时旋钮回零时旋转过大,屏幕会显示负的频率给定值,我只是正向旋转,能否通过设置不显示负的频率值?所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
目前,无法通过参数设置不显示负的频率给定值。
变频器屏幕显示负的频率给定值是由于给了反转信号造成的。如果不想反转运行,可以在1.6命令菜单中将“反向禁止”选择Yes即可。这样即使给了反转信号,显示了负值给定频率,电机也会停止。
是否有帮助?