我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器AO1分配(AO1)为未设置,并且无法更改,是什么原因?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器AO1分配(AO1)为未设置,并且无法更改,如何解决?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61/71变频器的AO1,既可以作为模拟量输出,也可以根据功能需要作为逻辑输出。

1、进入1.5输入/输出设置(I-O-),然后进入DO1设置(dO1-),选择参数DO1分配(dO1);

2、进入DO1分配(dO1),查看所设置的参数,DO1分配(dO1)只作为信息显示,不能更改设置,
DO1分配 除了可以设置与继电器R1分配相同的功能外,还可以设置制动逻辑(bLC)、输入接触器(LLC)、
输出接触器(OCC)等;

3、进入1.7应用功能(FUn-),根据在DO1分配中所看到的参数,找到对应的功能,将所选设置取消;
例如:  DO1分配设置为制动逻辑,在1.7应用功能菜单,进入制动逻辑控制(bLC-),将制动分配(bLC)
中的参数修改为未设置或选择除dO1外的其它参数。

4、进入1.5输入/输出设置(I-O-),然后进入AO1设置(AO1-),选择AO1分配(AO1)修改参数即可。