我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器中"4-20mA信号缺失"参数中的"忽略故障"和"回落速度"功能有何异同?
问题描述:
ATV61,ATV71"4-20mA信号缺失"参数中的"忽略故障"和"回落速度"功能有何异同?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

在出厂设置的情况下,把"4-20mA信号缺失"设置成"忽略故障"或"回落速度",当信号缺失后,变频器的速度都会减到0HZ。
区别在于回落速度是可以设置的,"1.8故障管理FLt-"里有"回落速度LFF"这个参数(默认值是0HZ),当4-20mA信号缺失后,变频器会以设定的速度运行.