我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器的中文面板用户可以将经常调试的参数放入一个菜单中吗?

问题描述:
ATV61,ATV71的中文面板,用户可以将经常调试的参数放入一个菜单中吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

可以的. 在主菜单中 7,显示设置-7.1用户参数-选择参数 选择经常调试的参数,
这些选择的参数可以在变频器菜单中"1.13用户参数"中可见.