我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器菜单中有部分菜单不可见,是什么原因?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器菜单中有部分菜单不可见,是什么原因?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

1. 设置了密码
如果设置密码, 主菜单中"7.显示设置"及变频器菜单"1.12出厂设置"是不可见的,可以通过超级密码6969恢复.

2.访问权限等级
如果是基本权限, 主菜单中"6.监视屏幕""7.显示设置"及变频器菜单中1.4-1.10都是不可见的.
如果是标准权限, 主菜单中"7.显示设置"是不可见的.
只有是高级图形及以上的权限等级,可见所有菜单.

3.菜单被保护
如果在主菜单中 7.显示设置-7.3参数访问-可见-菜单 中选择了某些菜单,会使这些菜单不可见.
将其取消即可恢复.