我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器简易面板上显示rdy,插上中文面板一直显示正在连接,是什么原因?
问题描述:
ATV61,ATV71中文面板显示正在连接是怎么回事?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器简易面板上显示rdy,插上中文面板一直显示正在连接。出现这种情况是因为图形终端波特率不对,图形显示终端仅在【图形终端波特率】(tbr2)=19.2kbps时才能工作。注意:在简易面板把图形终端波特率设置为19.2后,需要重新上电。

图形终端波特率.jpg