我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器如何让频率显示小数点后两位?

问题描述:
ATV212变频器如何让频率显示小数点后两位?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

方法一:

将F702设置为1.00

F702为定制显示,设置为1.00显示倍率为1,然而可以让小数点后显示两位。

方法二:

将F707设置为大于0.00的值

F707为本地给定步长。改变这个值后,用面板上下键给定频率时,频率会以步长加减。

例如,F707设置为0.20,则按一次上键频率增加0.20。