我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器如何通过Modbus通讯读取输出电流?

问题描述:
ATV212变频器如何通过Modbus通讯读取输出电流?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212通过MODBUS读取变频器输出电流时,MODBUS地址是16#FE03,单位是%,而不像ATV其他系列变频器读出来的输出电流单位直接是安培A。需要注意的是,该地址读取的值为100%电流时对应的是变频器的最大连续输出电流,而不是电机的额定电流。

ATV212最大连续输出电流见下表