我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器继电器输出设置为功能8(F101速度到)时,为什么速度高于F101时继电器不输出?
问题描述:
ATV212变频器继电器输出设置为功能8(F101速度到)时,为什么速度高于F101时继电器不输出?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

继电器功能8(F101速度到)在当前输出频率介于F101-F102与F101+F102之间时才会输出信号,因此在频率高于F101+F102时是没有输出的。