我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212如何进行小电机或无电机测试?
问题描述:
ATV212如何进行小电机或无电机测试?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

1.在变频器出厂设置情况下,变频器参数F605(输出缺相检测)被设置为3(有效),在测试过程中需将F605设置为0(无效)
2.设置变频器参数pt(电机控制模式)为0(恒转矩压频比)。
注意:如果电机电流小于0.2倍的变频器额定电流,则变频器不会提供电机热保护,需要自行添加热保护器件以保护电机。