ATV212变频器参数F109设成1后有什么影响?
问题描述:
ATV212变频器参数F109设成1后有什么影响?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
F109用于端子VIA的功能选择,设为1表示VIA端子作为负逻辑的逻辑端子使用,由于原本VIA做为模拟量端子,所以设成负逻辑后即使没有接线,变频器也会认为该端子有信号输入;由于F118参数(VIA 逻辑功能选择)出厂为7,即预置速度2,所以会启用预置速度2,这样FNOD选定的频率给定方式将不起作用。而且F109参数无法通过变频器恢复出厂设置来恢复到出厂值0,所以一旦设置错误就不容易查找,设置需谨慎。
是否有帮助?